Progetti
Un progetto contiene diversi componenti con cui creare
Applicazioni FactoryTalk Optix
. Una volta creato, è possibile aggiornare un progetto da una versione precedente di FactoryTalk Optix. È inoltre possibile duplicare un progetto, ripristinare una versione precedente di un progetto, eseguire il backup di un progetto, importare file in un progetto ed esportare un progetto in un file da inviare a un altro utente.I progetti
FactoryTalk Optix
soddisfano lo standard Open Platform Communication (OPC), che consente l'interoperabilità tra sistemi diversi.Componenti
Un progetto può includere questi componenti:
- Oggetti. Oggetti fisici come un motore o oggetti non fisici come un allarme digitale.
- Tipi di oggetti. Oggetti modello da cui è possibile creare istanze di oggetti. Ciascuna istanza di oggetto può contenere oggetti e variabili specifici.
- Variabili. Elementi che rappresentano le caratteristiche degli oggetti e specificano i valori di queste caratteristiche.
- Tipi di variabile. Variabili modello dalle quali è possibile creare istanze di variabili che possono contenere altre variabili specifiche.
- Tipi di metodo di runtime. Metodi modello da cui è possibile creare istanze di metodo. Le istanze di metodo possono essere eseguite a runtime quando si verifica un evento, come un'azione utente o una modifica del valore di una variabile.
- Oggetti grafici predefiniti. Una libreria predefinita di oggetti, ad esempio controlli, contenitori, disegni e contenuti multimediali, utilizzabili per creare un'interfaccia utente perApplicazioni FactoryTalk Optix.
- NetLogic. Oggetti NetLogic che implementano logiche dell'applicazione personalizzate sviluppate in C#.
Caratteri speciali
È possibile utilizzare caratteri speciali e segni diacritici specifici per le lingue supportate nei nomi degli oggetti e nelle proprietà degli oggetti.
Per modificare le impostazioni della lingua, vedere Impostare le opzioni.
IMPORTANTE:
Se si utilizzano caratteri speciali in componenti visibili a runtime, assicurarsi che i dispositivi target includano un font che supporti questi caratteri speciali. Vedere Importare caratteri.
carattere speciale
Fornire un feedback