Sostituire testo in un progetto
Cercare e sostituire nomi o valori di oggetti specifici in un progetto.
- Per uno dei seguenti casi:
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.
- Premere/Ctrl/Shift.H
- InTrova o sostituisci in progetto, nella schedaSostituisci, immettere il testo da trovare inTrova.
- (Opzionale) InCerca, selezionare:
- Qualsiasi. Cercare nei nomi e nei valori.
- Nomi. Cercare solo nei nomi.
- Valori. Cercare solo nei valori.
- (Opzionale) InCartella, selezionare la cartella in cui eseguire la ricerca.
- (Opzionale) InAmbito, selezionare:
- Intero progetto. Cercare nell'intero progetto.
- Elementi di progetto. Limitare l'ambito di ricerca agli elementi del progetto.
- Soluzioni .Net. Limitare l'ambito di ricerca ai file NetLogic e al relativo contenuto. Se si selezionaSoluzioni .Net, viene disabilitata l'opzioneCartella.
- (Opzionale) Selezionare o deselezionare una delle seguenti opzioni:
- Maiuscole/minuscole. Limita la ricerca ai termini con maiuscole e minuscole così come specificate.
- Parola intera. Cerca solo parole intere.
- Espressione regolare. Usa le espressioni regolari nel testo da trovare. Se si selezionaEspressione regolare, vengono disabilitate le opzioniMaiuscole/minuscoleeParola intera.SUGGERIMENTO: Il campoEspressione regolaresupporta la sintassi di base delle espressioni regolari POSIX. Ad esempio, cercareMotor.*Speedper trovare oggetti che iniziano con "Motor" e terminano con "Speed", che includono qualsiasi carattere intermedio.
- InSostituisci con, immettere il testo con cui sostituire il testo trovato.
- SelezionareSostituisci.
Sostituire la visualizzazione dei risultati in
Output
.Fornire un feedback