Importare caratteri
È possibile configurare la
Applicazione FactoryTalk Optix
perché utilizzi font personalizzati in formato TTF
o OTF
. Per utilizzare un font diverso da quello predefinito, importare il font nel progetto per renderlo disponibile come proprietà dell'oggetto.
SUGGERIMENTO:
Se si utilizza .
Editor desktop di FactoryTalk Optix Studio
invece di eseguire questa procedura, è possibile copiare i file dei font TTF
o OTF
personalizzati nella cartella ProjectName
\ProjectFiles\Font- Nella barra degli strumenti principale, selezionare.Sfoglia file di progetto
- InFile di progetto, selezionare.Importa file
- Individuare e selezionare il font da importare, quindi selezionareApri.Verificare che il font selezionato per il progetto sia disponibile nel dispositivo e che supporti i caratteri richiesti.
- ChiudereFile di progetto.SUGGERIMENTO: Per modificare la famiglia di font, lo spessore, il corsivo, le dimensioni e il colore, vedere Foglio di stile.
Il carattere è ora disponibile nelle proprietà
Famiglia di font
degli oggetti.font
Fornire un feedback