Creare Gestore allarmi e Riepilogo allarmi

Creare widget
Gestore allarmi
e
Riepilogo allarmi
per visualizzare le informazioni essenziali sugli allarmi nel progetto.
  1. Nella barra degli strumenti principale, selezionare
    Librerie
    Librerie
    .
  2. In
    Librerie
    , selezionare
    Widgets
    .
  3. In
    Componenti
    trascinare
    Widget allarme
    in una cartella della cartella
    UI
    .
    Nella cartella vengono visualizzati
    RiepilogoAllarmi# (type)
    e
    GestoreAllarmi# (type)
    .
  4. In
    Librerie
    , selezionare
    Chiudi
    .
  5. (Opzionale) Nell'editor, configurare le proprietà dei due widget.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal