Browser Collegamento dinamico

Utilizzare il browser dei collegamenti dinamici per selezionare il nodo sorgente o l'attributo del collegamento dal modello informativo del progetto.
Il contenuto del browser dei collegamenti dinamici dipende dal tipo di dati della variabile che ha aperto il browser, nonché dalla variabile selezionata nel browser stesso. Ad esempio, le opzioni
Formato
vengono visualizzate solo se la variabile che apre il browser dispone di un tipo di dati String di LocalizedText. L'opzione
Formato
non è visualizzata in nessun altro tipo di dati.
Aprire il browser di collegamento dinamico selezionando
Aggiungi collegamento dinamico
o
Modifica collegamento dinamico
.
Elemento
Nome
Descrizione
1
Base
Visualizzare i nodi del progetto che è possibile utilizzare per creare un collegamento dinamico. Questa scheda è disattivata per i collegamenti dinamici avanzati.
2
Avanzato
Visualizzare l'editor dei collegamenti dinamici avanzati nel browser dei collegamenti dinamici. Vedere Editor dei collegamenti dinamici avanzati.
3
Filtrare i nodi.
4
Percorso
Target della variabile selezionata.
5
Cerca
Cercare nodi.
6
Progetto
Sfogliare il modello informativo del progetto.
7
Attributo
Attributo OPC UA da applicare al nodo selezionato.
8
Formato
Formato da applicare alla variabile selezionata.
9
Indici di array
Indice di array della variabile selezionata. Questa opzione è visualizzata solo per le variabili di array.
10
Indice bit
Indice per accedere al bit specificato della variabile selezionata.
11
Annulla
Annullare la creazione del collegamento dinamico e chiudere la finestra di dialogo.
12
Seleziona
Creare un collegamento dinamico con l'oggetto selezionato.
13
Rimuovi link
Rimuovere il collegamento dinamico. Nel caso in cui non sia possibile rimuovere il collegamento dinamico, viene visualizzato
Ripristina link
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal