Creare un oggetto
Creare un oggetto per aggiungere il nodo al progetto.
- InVista progetto, selezionare la cartella in cui creare l'oggetto e selezionarenella barra degli strumenti diVista progetto.SUGGERIMENTO: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella inVista progettoe utilizzare il menu contestualeNuovoper creare gli oggetti.Il menu contestuale mostra gli oggetti che la cartella può contenere in base alla categoria della cartella.
- Selezionare l'oggetto da aggiungere al progetto.
- (Opzionale) InProprietàselezionare, selezionareDisplay namee immettere il nome visualizzato.
- (Opzionale) InProprietàselezionare, selezionareDescrizione, quindi immettere la descrizione.
Il nuovo oggetto viene visualizzato in
Vista progetto
. Il tooltip visualizzato passando il puntatore del mouse mostra il nome e la descrizione.
oggetto
Fornire un feedback