Modificare un logger degli eventi

È possibile modificare un logger degli eventi nell'editor e in
Proprietà
.
  1. Per modificare un logger degli eventi:
  2. In
    Vista progetto
    , fare doppio clic sull'oggetto logger degli eventi.
  3. Per modificare le variabili da loggare, nell'editor espandere le categorie per selezionare o deselezionare le caselle di controllo delle variabili, quindi selezionare
    Applica
    .
    IMPORTANTE:
    Quando si seleziona una variabile da registrare, viene impostato automaticamente un collegamento dinamico nei
    Campi evento da loggare
    . Il collegamento dinamico punta all'argomento dell'evento corrispondente selezionato automaticamente. Se l'argomento dell'evento non rappresenta i dati di interesse, selezionare un attributo diverso nella finestra di dialogo
    Collegamento dinamico
    .
    È possibile combinare più argomenti di evento utilizzando convertitori o collegamenti dinamici (ad esempio, un formattatore stringa).
  4. Per modificare le proprietà del logger degli eventi, in
    Proprietà
    impostare:
    • Abilitato
      :
      • Vero
        . Il logger registra gli eventi.
      • Falso
        . Il logger non logga gli eventi.
    • Impostazioni locali
      . Le traduzioni di stringhe localizzate archiviate nel database in base agli identificativi di localizzazione (ad esempio
      en-US
      ).
    • Database
      . Il database che registra i dati del logger.
  5. Per aggiungere una configurazione evento e loggare gli eventi di interesse:
    1. In
      Proprietà
      , accanto a
      Configurazioni evento
      , selezionare
      Add
      .
    2. In
      ConfigurazioneEvento
      #
      , impostare
      Sorgente dell'evento
      .
      Sorgente
      Valore di
      Sorgente dell'evento
      Valore di
      Ascolta sottoalbero
      Qualsiasi oggetto del progetto:
      (nessun valore)
      Vero
      Nodo/oggetto e tutti i suoi oggetti figli:
      Collegamento dinamico (oggetto/nodo padre)
      Vero
      Uno specifico oggetto del progetto:
      Collegamento dinamico (oggetto specifico)
      Falso
    3. In
      Tipo di evento
      , selezionare l'evento di tipo di interesse.
      SUGGERIMENTO: Considerare la creazione di un logger degli eventi dedicato per i tipi di eventi di audit.
    4. Nell'editor, selezionare le variabili da loggare e selezionare
      Applica
      .
      IMPORTANTE:
      Quando si seleziona una variabile da registrare, viene impostato automaticamente un collegamento dinamico nei
      Campi evento da loggare
      . Il collegamento dinamico punta all'argomento dell'evento corrispondente selezionato automaticamente. Se l'argomento dell'evento non rappresenta i dati di interesse, selezionare un attributo diverso nella finestra di dialogo
      Collegamento dinamico
      .
      È possibile combinare più argomenti di evento utilizzando convertitori o collegamenti dinamici (ad esempio, un formattatore stringa).
    5. Per registrare solo gli eventi generati dalle interazioni degli utenti con l'applicazione, impostare
      Escludi sessioni non interattive
      su
      Vero
      .
  6. Per eliminare una configurazione di evento e arrestare la registrazione di eventi specifici, in
    Proprietà
    , accanto a
    ConfigurazioneEvento
    #
    selezionare
    Elimina
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal