Creare un allarme
Creare un allarme per specificare quale valore genera un allarme a runtime.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suAllarmi, selezionareNuovo, quindi selezionare il tipo di allarme.L'allarme viene visualizzato inAllarmi.
- Con l'allarme selezionato, inProprietà, inVariabile di input, immettere o collegarsi alla variabile da monitorare.
- A seconda del tipo di allarme, impostare lo stato o i limiti normali del valore.Il valore delle proprietà visualizzaNon impostatoquando non viene immesso il valore normale o il limite.
- InMessaggio, immettere il messaggio da visualizzare quando si verifica l'evento di allarme.Per i tipi di allarme esclusivo e non esclusivo, è inoltre possibile impostare un messaggio diverso per ciascuno stato di allarme.
- InGravità, immettere il livello di priorità di allarme compreso tra1e1000.
- InAbilitato, selezionareVero. L'opzione Attivata è l'impostazione predefinita.
L'allarme viene creato e abilitato.
crea allarme
abilita allarme
messaggio
gravità
Fornire un feedback