Configurare le impostazioni locali a runtime

Nei progetti multilingue in cui le impostazioni locali dell'utente non sono configurate, è possibile richiedere all'utente di selezionare le impostazioni locali di sessione tramite oggetti grafici a runtime.
Utilizzare un oggetto personalizzato contenente una NetLogic per visualizzare un elenco di impostazioni locali. Le impostazioni locali selezionate nell'oggetto
Sessione
cambiano le impostazioni locali per il progetto.
  1. Selezionare
    Librerie
    .
  2. Selezionare
    Widgets
    .
  3. In
    Componenti
    , trascinare
    Editor di utenti
    nella cartella
    UI
    in
    Vista progetto
    .
  4. In
    Librerie
    , selezionare
    Chiudi
    .
  5. In
    Vista progetto
    , espandere la cartella
    EditorDiUtenti#
    e trascinare
    LocaleComboBox (type)
    nella cartella
    UI
    .
  6. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
    EditorDiUtenti#
    e selezionare
    Elimina
    .
  7. In
    Elimina Editor di utenti#
    selezionare
    Elimina
    .
  8. In
    Vista progetto
    , selezionare la cartella
    UI
    .
  9. Nella barra degli strumenti di
    Vista progetto
    , selezionare
    Add
    , quindi selezionare
    Sessione UI
    .
  10. (Opzionale) Con
    #SessioneUI (type)
    selezionato nella cartella
    UI
    , in
    Proprietà
    , in
    Impostazioni locali
    , digitare le impostazioni locali iniziali desiderate.
  11. In
    Vista progetto
    , selezionare il presentation engine.
  12. In
    Proprietà
    , in
    Sessione
    , selezionare
    SessioneUI (type)
    creato al passaggio 9.
  13. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul contenitore o sulla pagina target desiderata, selezionare
    Nuovo
    e andare in
    LocaleComboBox (type)
    per creare un'istanza.
  14. In
    Proprietà
    per la nuova istanza, in
    Eventi
    , in
    Selezione modificata
    , selezionare
    Add
    Aggiungi nuovo metodo
    .
  15. Selezionare
    Comandi
    Comandi per variabili
    , quindi selezionare
    Imposta valore variabile
    .
  16. In
    VariableToModify
    , selezionare
    Seleziona nodo
    , quindi selezionare
    Alias
    Sessione
    VariableToModify
    ActualLanguage
    .
  17. Nella proprietà
    Valore
    , selezionare l'istanza
    LocaleComboBox#
    che si sta modificando, quindi scegliere
    ValoreSelezionato
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal