Applicare uno stile globale al progetto

Selezionare il foglio di stile in cui visualizzare l'
Applicazione FactoryTalk Optix
a runtime.
SUGGERIMENTO: Per modificare i fogli di stile a runtime, vedere Sviluppare una combo box per selezionare gli stili.
Prerequisiti
  1. Per applicare uno stile globale al progetto
  2. In
    Vista progetto
    , selezionare
    NativePresentationEngine
    o
    WebPresentationEngine
    .
  3. In
    Proprietà
    , in
    Foglio di stile
    , selezionare il foglio di stile da applicare.
Il progetto utilizza le proprietà
Stile globale
dal foglio di stile selezionato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal