Gestire dispositivi di destinazione
Aggiungere, rimuovere, duplicare e selezionare i dispositivi target disponibili nella rete.
Il dispositivo target predefinito, l'
Emulatore
, viene eseguito localmente nel computer di sviluppo. Il dispositivo Emulatore
è utile per testare le Applicazioni FactoryTalk Optix
e non richiede l'installazione del software Servizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optix
.
SUGGERIMENTO:
Il runtime
Emulatore
si arresta automaticamente dopo due ore anche se nel dispositivo è presente una licenza valida. Se è necessario testare l'applicazione per un periodo di tempo più lungo, esportarla. Vedere Esportare un'applicazione FactoryTalk Optix.
SUGGERIMENTO:
Il riavvio dell'
Emulatore
non è supportato, in modo da non riavviare accidentalmente un dispositivo su cui è installato Windows®
.Fornire un feedback