Crittografia progetto su un dispositivo target
Crittografare progetti su qualsiasi dispositivo su cui è installato FactoryTalk Optix Update Server.
Ambito crittografia
I file di progetto
YAML
, che rappresentano il modello informativo del progetto, vengono trasferiti come file binari crittografati sui dispositivi target. Per ulteriori informazioni, vedere Formato origine progetto.Per impostazione predefinita, i componenti dell'emulatore sono crittografati. Non è possibile disabilitare la crittografia dei componenti dell'emulatore.
Operazione di crittografia
I dispositivi target generano chiavi di crittografia simmetriche in base all'hardware corrente, indipendentemente dalla piattaforma host. Le chiavi di crittografia pubblica sono archiviate in
EncryptionKey.bin
nel dispositivo target nella cartella Runtime
. L'applicazione crittografata è collegata all'hardware del dispositivo target specifico.Non è possibile copiare ed eseguire un progetto crittografato su un dispositivo target diverso. L'esportazione di un progetto in un dispositivo o cartella USB non crittografa il progetto compilato.
SUGGERIMENTO:
Per caricare un progetto crittografato, è necessario:
- Caricare il progetto conTrasferisci file sorgente dell'applicazioneselezionato per il dispositivo target. Vedere Aggiungere un dispositivo target.
- Utilizzare la password dell'utente locale del dispositivo target che ha trasferito l'applicazione.
SUGGERIMENTO:
La crittografia del progetto non è correlata all'account
FactoryTalk Hub
. È possibile caricare progetti crittografati dal dispositivo durante l'apertura di un progetto, anche se non si è loggati o si è loggati a un'organizzazione diversa da quella utilizzata per sviluppare il progetto.crittografia
Fornire un feedback