Pulsante momentaneo

Genera eventi per eseguire metodi. Include le proprietà Durata minima di attivazione e Durata massima di attivazione.

Eventi

Usare questi eventi pulsante per attivare i metodi:
Evento
È generato a runtime quando
Evento MouseClick
Un oggetto viene cliccato o toccato, quindi rilasciato.
Evento MouseDown
Un oggetto viene cliccato o toccato.
Utilizzare questi metodi per configurare il comportamento dell'evento MouseDown:
Durata minima di attivazione
Tempo minimo dello stato attivo del pulsante.
Ad esempio, se
Durata minima di attivazione
è impostato su 2 secondi e si seleziona il pulsante per 0,5 secondi, l'evento MouseDown dura per 2 secondi.
Durata massima di attivazione
Tempo massimo dello stato attivo del pulsante.
Ad esempio, se
Durata massima di attivazione
è impostato su 2 secondi e il pulsante viene selezionato e tenuto premuto per 5 secondi, l'evento MouseDown dura per i primi 2 secondi.
Evento MouseUp
Il clic o il tocco dell'oggetto viene rilasciato.

Esempio

Pulsante momentaneo predefinito
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal