Pagina
Utilizzare le pagine per raggruppare gli oggetti che comprendono un'interfaccia specifica.
Tipi e istanze di pagine
Per una manutenibilità ottimale del progetto, creare tipi di oggetti pagina e utilizzarli con pannelli dinamici o di navigazione. Ciò consente di modificare tutte le istanze di pagina modificando il tipo di pagina principale.
Cartella Pagine
Rockwell Automation
consiglia di creare tipi di schermate nella cartella in Vista progetto
. È anche possibile creare tipi di pagina in nodi diversi del progetto, ad esempio nella cartella UI.Ogni nuovo progetto contiene una cartella
Pagine
vuota.
SUGGERIMENTO:
Se il progetto non contiene una cartella
Pagine
, vedere Aggiungere una cartella Pagine.pagina
Fornire un feedback