Indicatore circolare

Imposta o visualizza un valore numerico intero compreso in un intervallo di valori possibili.

Caso d'uso

Impostare e visualizzare i valori delle variabili analogiche entro un valore minimo e massimo.
SUGGERIMENTO: Utilizzare la proprietà
Zona di avviso
per visualizzare intervalli specifici di valori in diversi colori.

Esempio

Indicatore circolare con due zone di avviso definite
animated graphic showing the circular gauge measurement moving between 0 and 90
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal