Configurare la Connettività diretta convertitore

  1. Creare o aprire un progetto.
  2. Dalla barra degli strumenti selezionare
    Librerie
    e dalla
    Libreria script
    selezionare lo script
    Connettività diretta convertitore
    .
  3. Trascinare lo script
    Connettività diretta convertitore
    nella cartella
    NetLogic
    nella struttura del progetto.
    La cartella
    NetLogic
    è aggiornata con gli oggetti seguenti:
    • NetLogic[Cartella]
      • UpdateRateEnum[Tipo dato]
      • DriverTypeEnum[Tipo dato]
      • DirectDriveConnectivity[Cartella]
        • DriveConnectionDesignTimeNetLogic[Script NetLogic]
        • DriveConnectionRuntimeNetLogic[Script NetLogic]
  4. Passare a Product Compatibility and Download Center (PCDC) e selezionare
    Download by Product
    .
  5. Nel campo di ricerca, immettere
    Optix
  6. Selezionare
    FactoryTalk Optix
    e selezionare
    Downloads
    .
  7. Scegliere la casella di controllo
    Select Files
    .
  8. Scaricare ed estrarre il pacchetto
    Direct_Drive_Connectivity_v1.00.00.zip
    su un'unità locale.
  9. Aprire
    config.xml
    e modificare le impostazioni richieste:
    1. Specificare il percorso di FactoryTalk Optix Studio.
    2. Specificare il percorso di installazione di FactoryTalk Optix Studio.
    Ad esempio:
    <Settings> <!--Enter proper path to your FT Optix Studio folder (for example: C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio)--> <FTOptixStudioPath>
    C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio
    </FTOptixStudioPath> <!--Enter proper path to your FT Optix project folder (for example: C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject)--> <FTOptixProjectPath>
    C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject
    </FTOptixProjectPath> </Settings>
    dove:

      C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio
      è il percorso in cui si trova FactoryTalk Optix Studio.

      C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject
      è il percorso di installazione di FactoryTalk Optix Studio.

  10. In PowerShell eseguire il file di script
    install.bat
    .
    SUGGERIMENTO: Potrebbe essere necessario modificare i criteri di esecuzione di
    Windows®
    PowerShell per abilitare lo script.
    Il pacchetto NuGet viene inserito nel progetto definito nel file
    config.xml
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal