Connettività diretta convertitore
Utilizzare la funzione Connettività diretta convertitore nei progetti per abilitare i convertitori PowerFlex.
La connettività diretta convertitore consente di:
- Creare un modello informativo di PowerFlex in base ai profili predefiniti di convertitore
- Creare client e leggere i dati dai convertitori PowerFlex. Sono supportati quattro tipi di convertitori PowerFlex: PF755, PF755TM, PF6000T e PF7000
SUGGERIMENTO:
La connettività diretta convertitore è supportata solo su sistemi operativi Windows®.
Fornire un feedback