Sessioni

Se il progetto dispone di una cartella UI in
Vista progetto
che contiene un'interfaccia utente, il progetto deve utilizzare un presentation engine che genera una sessione interattiva.
Una sessione interattiva:
  • crea la finestra di avvio per ogni sessione interattiva.
  • visualizza un'interfaccia utente interattiva per l'utente a runtime.
  • contiene le istanze di oggetti grafici aggiunti in fase di progettazione. Istanze base di oggetti grafici in logica di navigazione dinamica, stato globale della macchina o del progetto in base allo stato del controller o allo stato della sessione per le autorizzazioni dell'utente e le impostazioni locali della sessione. La logica può essere creata tramite i pannelli di navigazione, la NetLogic o persino la visualizzazione o meno degli oggetti.
Viene generata automaticamente una sessione ogni volta che si accede a un'istanza della sessione di runtime. Ad esempio, ogni volta che si accede a PresentationEngineWeb, si crea una sessione indipendente che non è collegata alla sessione PresentationEngineNativo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal