Personalizzare le unità di misura standard

Le impostazioni locali della sessione determinano il sistema di misurazione per i dati visualizzati. Ad esempio, una sessione con impostazioni locali en-US mostra la temperatura in Fahrenheit.
Personalizzare le unità di misura a livello di progetto per utilizzare diversi sistemi di misura per ciascuna quantità desiderata. Ad esempio, importare i dati da un sensore configurato in formato gradi personalizzati, ma visualizzare il valore in Celsius a runtime. Per personalizzare le unità di misura, mappare le misurazioni nella
Mappa dei sistemi di misura
.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare il nodo principale del progetto.
  2. In
    Proprietà
    , dopo
    Mappa dei sistemi di misura
    , selezionare
    Editor
    Modifica con Editor sistema di misura
    .
  3. Nella barra del titolo di
    MeasurementSystemMap
    che si apre al centro della pagina, selezionare
    Add
    . Nella tabella della mappa viene visualizzata una nuova riga.
  4. Nella colonna
    Da
    , selezionare la quantità di input di interesse o il valore dal sensore. Le unità di misura selezionate verranno convertite in una quantità equivalente per le diverse impostazioni locali nelle tre colonne rimanenti.
  5. Nelle colonne
    Sistema internazionale di unità di misura
    ,
    Sistema consuetudinario statunitense
    e
    Sistema imperiale britannico
    , selezionare le unità di misura target desiderate.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal