Aggiungere un comando di visibilità per una penna di trend

Aggiungere un interruttore o una casella di controllo che attiva o disattiva la visibilità di una penna di trend.
Prerequisiti
  1. Per aggiungere di un comando di visibilità per una penna di trend
  2. Creare una variabile booleana. Vedere Creare una variabile.
  3. Creare un oggetto
    Interruttore
    o
    Casella di controllo
    . Vedere Creare un oggetto grafico da un tipo.
  4. Selezionare l'oggetto
    Interruttore
    e creare un collegamento dinamico tra
    Attivo
    e la variabile booleana. Vedere Creare collegamenti dinamici.
  5. Selezionare l'oggetto
    Trend
    e, sotto la
    PennaDiTrend#
    desiderata, creare un collegamento dinamico tra
    Abilitato
    e la variabile booleana. Vedere Creare collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal