Configurare un video

Inserire un contenitore di file video nel progetto e inserire un file video al suo interno. Utilizzare i file video locali rispetto al progetto o i video remoti.
  1. In
    Vista progetto
    , in
    UI
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore, quindi selezionare
    Nuovo
    Contenuti
    Video
    .
  2. In
    Percorso
    , procedere in uno dei seguenti modi:
    • Selezionare
      Sfoglia
      e selezionare il video locale da visualizzare.
      SUGGERIMENTO:
      Per trovare gli elementi, iniziare a digitare il nome dell'elemento da trovare in
      Seleziona file
      .
      Se il file non viene visualizzato in
      Seleziona file
      , selezionare
      Importa file
      e, in
      Importa file
      , selezionare il file da importare, quindi scegliere
      Seleziona
      .
    • Immettere l'indirizzo del file del video remoto da visualizzare.
  3. (Opzionale) Impostare le opzioni di riproduzione automatica.
    • Riproduzione automatica
      . Il video verrà riprodotto automaticamente. Disabilitato per impostazione predefinita.
    • Muto
      . Il video verrà riprodotto senza audio. Disabilitato per impostazione predefinita.
    • Ripetizioni
      . Specifica il numero di volte in cui verrà riprodotto il video. Il valore predefinito è
      1
      .
  4. (Opzionale)
    Muto
    .
  5. (Opzionale) Impostare le proprietà
    Aspetto
    e
    Dimensione e Layout
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal