Configurare i criteri password per un progetto
Configurare le proprietà del nodo del progetto per configurare un criterio password per gli utenti dell'applicazione a runtime.
Le proprietà dei criteri password specificano la lunghezza, la validità e la cronologia della password. Configurare le proprietà o creare collegamenti dinamici alle proprietà per modificare la password a runtime:
- InVista progettoselezionare il nodo principale.
- InProprietàespandereCriteri passworde specificare:
- Validità massima password. Il numero massimo di giorni prima che gli utenti debbano modificare la password. Specificare da 0 a 65.535 giorni. Accettare il valore predefinito 0 giorni per consentire all'utente di modificare immediatamente la password dopo una modifica precedente.
- Applica cronologia password. Criterio per l'utilizzo di password precedenti. Specificare da 0 a 255 password. Accettare l'impostazione predefinita 1 per non consentire l'utilizzo di password precedenti. Immettere 0 per consentire all'utente di utilizzare immediatamente la vecchia password. Immettere da 2 a 255 per limitare a quel valore il numero di password che l'utente può riutilizzare.
- Validità minima password. Il numero minimo di giorni prima che gli utenti possano modificare la password. Specificare da 0 a 65.535 giorni. Accettare il valore predefinito 0 giorni per consentire all'utente di modificare immediatamente la password dopo una modifica precedente.
- Lunghezza minima password. Il numero minimo di caratteri che una password deve contenere. Specificare un numero di caratteri compreso tra 0 e 64. Il valore predefinito è 8 caratteri. Immettere 0 per creare account utente senza password.
Fornire un feedback