Eseguire il debug della NetLogic in remoto con Visual Studio
Con
Visual Studio®
, è possibile eseguire il debug in remoto di una NetLogic di runtime sui sistemi Windows.
SUGGERIMENTO:
Il debug da remoto non è possibile sulle HMI per motivi di sicurezza. Per ulteriori informazioni sul debug remoto, vedere Debug remoto - | Visual Studio (Windows) Microsoft Learn.
Prerequisiti
- Nel computer di sviluppo, scaricareVisual Studioe impostarlo come editor di codice predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
- Verificare che il computer target e il computer di sviluppo siano connessi alla stessa rete.
- Per eseguire il debug della NetLogic di runtime in remoto
- Configurare il computer Windows remoto come target inFactoryTalk Optix Studio. Vedere Aggiungere un dispositivo target.
- Interrompere il processo di debug, modificare il codice e ripetere la procedura.SUGGERIMENTO: Per interrompere il processo di debug remoto, chiudere l'applicazione desktop Debugger remoto o arrestare il debug inVisual Studio.
Fornire un feedback