Configurare la mappa dei sistemi di misura

Utilizzare le unità ingegneristiche preferite nei sistemi di unità associati alle impostazioni locali del progetto. Mappare le unità personalizzate in questi sistemi: Sistema internazionale di unità di misura, Sistema consuetudinario statunitense, Sistema imperiale britannico.
SUGGERIMENTO: Le impostazioni locali della sessione determinano il sistema di misurazione per i dati visualizzati. Ad esempio, una sessione con impostazioni locali en-US mostra la temperatura in Fahrenheit.
Prerequisiti
(Opzionale) Definire unità ingegneristiche personalizzate. Vedere Creare un dizionario di unità ingegneristiche.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare il nodo principale del progetto.
    SUGGERIMENTO: Il nodo principale si trova nella parte superiore della
    Vista progetto
    e ha lo stesso nome del progetto.
  2. In
    Proprietà
    , accanto a
    Mappa dei sistemi di misura
    , selezionare
    Editor
    Modifica con Editor del sistema di misura
    .
  3. Per aggiungere una riga della mappa dei sistemi di misura, selezionare
    Add
    .
  4. Per modificare una riga della mappa dei sistemi di misura, passare il puntatore del mouse sulla cella, selezionare la freccia in giù e selezionare un valore.
    Da
    indica la quantità di input di interesse o il valore proveniente dal sensore da convertire. Le unità di misura selezionate verranno convertite in una quantità equivalente per le diverse impostazioni locali in queste colonne:
    • Sistema internazionale di unità di misura
    • Sistema consuetudinario statunitense
    • Sistema imperiale britannico
  5. (Opzionale) Per eliminare una riga della mappa dei sistemi di misura, selezionare una cella nella riga della mappa dei sistemi di misura e selezionare
    Elimina
    .
Esempio: Mappa dei sistemi di misura
Da
Sistema internazionale di unità di misura
Sistema consuetudinario statunitense
Sistema imperiale britannico
Volume: litro [l]
litro [l]
quarto (US) [qt (US)]
quarto (UK) [qt (UK)]
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal