Configurazione del timeout di inattività per una sessione

Utilizzare
IdleTimeoutEvent
per disporre di un timeout di inattività da applicare all'intera sessione. Un timeout può attivare qualsiasi evento personalizzato
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
    UI
    e selezionare
    Nuovo
    Sessione UI
    .
    Viene visualizzato
    SessioneUI# (type)
    in
    Vista progetto
    .
  2. In
    Vista progetto
    , selezionare
    SessioneUI# (type)
    .
  3. In
    Proprietà
    impostare i seguenti valori:
    • Durata timeout di inattività
      . Immettere la durata del timeout.
    • Timeout di inattività abilitato
      . Impostare su
      Vero
      .
  4. In
    Eventi
    dopo
    IdleTimeoutEvent
    , selezionare
    Add
    Aggiungi nuovo metodo
    , espandere
    Comandi
    e passare alla selezione del comando che verrà eseguito quando viene attivato l'evento di timeout.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal