Visualizzare i riferimenti dei nodi
Visualizzare i riferimenti per visualizzare tutti gli oggetti del modello informativo che fanno riferimento a un nodo.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo o sull'elemento e selezionareMostra riferimenti.
- InRiferimenti di (nome), selezionare un percorso, quindiVai a...
FactoryTalk Optix Studio
consente di passare all'istanza del tipo. Gli oggetti a cui si fa riferimento in una NetLogic non vengono mostrati.riferimento
Fornire un feedback