Configurare il controllo delle versioni
Il controllo delle versioni è obbligatorio per gestire le versioni dei progetti creati. Ogni progetto utilizza il controllo delle versioni per impostazione predefinita.
Se nel computer è già in uso il controllo delle versioni, viene configurato automaticamente in
FactoryTalk Optix Studio
. Se nel computer non si sta già utilizzando il controllo delle versioni, configurare il controllo delle versioni in FactoryTalk Optix Studio
.- Nella barra del titolo, selezionare.Opzioni FactoryTalk Optix Studio
- SelezionareControllo versione.SUGGERIMENTO: Per utilizzare il controllo della versione, i nomi del progetto FactoryTalk Optix e i nomi del repository devono corrispondere. I nomi del progetto e del repository devono contenere solo caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e caratteri di sottolineatura.
- InConfigurazione utente controllo versione, inNome utente, digitare il nome utente.SUGGERIMENTO:Nome utenteè il nome che appare accanto ai commit quando si apreVisualizza cronologiaper un progetto. Visualizza cronologia identifica i commit con un avatar che utilizza la prima lettera del nome.
- InEmail utente, digitare il proprio indirizzo email.
- SelezionareSalva.
controllo versione
Fornire un feedback