Aggiungere il controllo versioni a un progetto esistente
Aggiungere il controllo delle versioni a un progetto esistente che non ha alcun controllo di versione attivo o a un repository remoto che non utilizza un provider di controllo delle versioni supportato. I progetti senza il controllo delle versioni non visualizzano icone per il commit, push o pull delle modifiche o per la cronologia delle versioni. È possibile gestire esternamente le versioni dei progetti utilizzando gli strumenti forniti da un provider di controllo versione.
Prerequisiti
- Creare un repository remoto con lo stesso nome del progetto.NOTA: Se il progetto dispone di un repository locale creato con il progetto ma non di un repository remoto associato, eseguire il pull o push delle modifiche per aggiungere il controllo delle versioni. Vedere Eseguire il pull delle modifiche apportate da altri utenti dal repository remoto o Push delle modifiche a un repository remoto.
- Per aggiungere il controllo versioni a un progetto esistente
- Dopo aver aperto il progetto, nella barra degli strumenti principale selezionare la freccia in giù dopo, quindi selezionareSalvaSalva con nome.
- InSalva progetto con nome, immettere:
- Nome. Il nome del progetto. Utilizzare lo stesso nome del repository remoto.
- Percorso. La cartella che conterrà il progetto.
- Utilizza controllo versione. Selezionare per aggiungere il controllo delle versioni al progetto.SUGGERIMENTO:Se il progetto ha già il controllo versione eUtilizza controllo versioneè già selezionato,FactoryTalk Optixcrea un nuovo repository locale senza cronologia di commit precedente.
SUGGERIMENTO: Per utilizzare il controllo della versione, i nomi del progetto FactoryTalk Optix e i nomi del repository devono corrispondere. I nomi devono contenere solo caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e caratteri di sottolineatura. - SelezionareOK.
progetto versione
Fornire un feedback