Esempio: configurazione protocollo in modalità richiesta/risposta

Un esempio di NetLogic contenuto nell'oggetto
Port
seriale che utilizza la modalità richiesta/risposta per leggere il valore del registro del controller Modbus ogni 300 millisecondi.
Con il metodo
WriteBytes
si invia il comando attraverso la porta seriale e con il metodo
ReadBytes
successivo si attende una risposta dal controller. Se il controller non risponde entro il tempo indicato dalla proprietà
Timeout
, viene generata un'eccezione e la lettura/scrittura fallisce.
È possibile scaricare un progetto di esempio da SerialPortDemoRequestResponseMode.zip.
public class RuntimeNetlogic1 : BaseNetLogic { private SerialPort serialPort; private PeriodicTask periodicTask; public override void Start() { serialPort = (SerialPort)Owner; periodicTask = new PeriodicTask(Read, 300, Owner); periodicTask.Start(); } private void Read() { try { ReadImpl(); } catch (Exception ex) { Log.Error("Failed to read from Modbus: " + ex); } } private void ReadImpl() { serialPort.WriteBytes(Serialize()); var result = serialPort.ReadBytes(3); if ((result[1] & 0x80) == 0) { result = serialPort.ReadBytes((uint)(result[2] + 2)); Log.Info(Deserialize(result)); } else { Log.Error("Failed to read from Modbus"); } } private byte[] Serialize() { var buffer = new byte[] { 0x01, // UnitId 0x03, // Function code 0x00, // Starting address 0x00, 0x00, // Quantity Of Registers 0x01, 0x84, // CRC 0x0a }; return buffer; } private ushort Deserialize(byte[] buffer) { var first = (ushort)buffer[1]; var second = (ushort)(buffer[0] << 8); return (ushort)(first | second); } }
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal