Configurare il timeout di inattività per un contenitore

Applicare un timeout di inattività a un oggetto contenitore specifico utilizzando una NetLogic. I timeout di inattività configurati mediante NetLogic non si applicano all'intero progetto. Un timeout può attivare qualsiasi evento personalizzato.
  1. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Librerie
    e cercare
    Idle Timeout
  2. In
    Componenti
    , trascinare
    Timeout di inattività
    direttamente in
    MainWindow (type)
    o nella pagina in
    Vista progetto
    in cui si desidera visualizzare il salvaschermo.
    Per ulteriori informazioni sulle pagine, vedere Pagina.
  3. In
    Librerie
    , selezionare
    Chiudi
    .
  4. In
    Duration
    , immettere il tempo prima del timeout.
  5. In
    Vista progetto
    , selezionare
    IdleTimeoutLogic
    e impostare i seguenti valori in
    Proprietà
    :
    • Abilitato
      . Impostare su
      Vero
    • Durata
      . Impostare il timeout di inattività.
  6. In
    Vista progetto
    espandere la
    IdleTimeoutLogic
    importata e selezionare
    OnTimeout
    .
  7. In
    Proprietà
    dopo
    OnTimeout
    , selezionare
    Edit
    .
  8. Nel browser, espandere
    Comandi
    , espandere il tipo di comando e selezionare il comando che verrà eseguito quando si verifica l'evento di timeout.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal