Database

Utilizzare oggetti database per definire database interni nel progetto o database esterni.

Tipi di database

FactoryTalk Optix Studio
supporta i seguenti tipi di database.
Tipi di database supportati
Oggetto
Descrizione
Database interno
Un oggetto che rappresenta un database SQLite interno al progetto a runtime. In genere, è possibile utilizzare un oggetto Database interno per gestire i dati che supportano altri oggetti all'interno di
FTOptixApplication
.
Un database interno non ha limiti di lettura/scrittura.
SUGGERIMENTO: Un database interno supporta fino a 2000 colonne di tabella.
Database ODBC
Un oggetto che rappresenta un database locale o remoto supportato dal protocollo Open Database Connectivity (ODBC). È possibile utilizzare ODBC per eseguire la query o popolare un database remoto gestito con altri sistemi che contengono dati per il progetto.
A seconda del criterio di gestione di accesso di un database esterno, tale database esterno può avere limiti di lettura/scrittura.
Database Influx
Oggetto che rappresenta un database Influx remoto, particolarmente utile per i dati delle serie temporali. In misura limitata, è possibile utilizzare SQL per eseguire la query o popolare un database remoto gestito con altri sistemi che contengono dati per il progetto.
SUGGERIMENTO: Il parser
FactoryTalk Optix Studio
può trasformare solo alcuni comandi SQL in InfluxQL (Influx Query Language). Vedere Limitazioni del database Influx.
A seconda del criterio di gestione di accesso di un database esterno, tale database esterno può avere limiti di lettura/scrittura.
Per ulteriori informazioni, vedere Creare un database Influx remoto.

Uso dei database

È possibile leggere da e scrivere in un database attraverso:
  • Query SQL. Vedere Query SQL.
  • Metodi OPC UA esposti dall'oggetto. Vedere OPC UA.
Esempi di oggetti in grado di interagire con un database
Oggetto
Interazione con il database
Griglia dati
Eseguire una query su un database per ottenere i dati da visualizzare a runtime.Ad esempio, visualizzare i record di un database di una data specifica in una Griglia dati.
Lista
Combo box
Trend
Logger dei dati
Scrittura dati
Logger degli eventi
Schema ricetta
Lettura e scrittura di dati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal