Restituire nodi noti

Utilizzare le API C# per restituire gli oggetti C# che corrispondono ai nodi OPC UA del progetto.
Gli oggetti C# restituiti che corrispondono ai nodi OPC UA del progetto partono dai nodi per i quali:
  • Il nome è noto
  • Il tipo da cui sono derivati i nodi OPC UA è noto
Le API sono fornite dalla classe
IUANode
. Le istanze della classe sono punti di partenza per cercare i nodi da restituire.
IMPORTANTE: Se più nodi hanno lo stesso nome, è possibile che venga restituito un nodo indesiderato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal