Visualizzare le modifiche apportate a un progetto

Visualizzare le modifiche applicate al progetto aperto visualizzando la cronologia del progetto.
In
Cronologia versioni
,
Storia locale
rappresenta una modifica in commit nel repository locale e
Cronologia remota
rappresenta una modifica che viene inviata in push nel repository remoto. Se non si utilizza il controllo delle versioni sul computer, vedere la Configurare il controllo delle versioni per visualizzare la cronologia del progetto in
FactoryTalk Optix Studio
.
  1. Nella barra degli strumenti principale del progetto aperto, selezionare
    Visualizza cronologia
    .
  2. In
    Cronologia versioni
    , selezionare
    Select box
    per selezionare un commit. Vengono evidenziate le modifiche nel commit. Se il progetto è nuovo, viene evidenziato tutto il contenuto del progetto.
  3. Espandere un oggetto evidenziato per visualizzare le modifiche nell'oggetto.
    SUGGERIMENTO: I valori che cambiano in un oggetto sono defalcati e una freccia punta al nuovo valore.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal