Configurare un grafico istogramma
Configurare un oggetto
Grafico istogramma
per ottenere i dati da un nodo del progetto o da un database.- InVista progetto, inUI, fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore, quindi selezionare .
- InProprietà, creare un collegamento dinamico tra la proprietàModelloe un nodo.Nodo selezionatoQuery di esempioCombo boxOggetto databaseSELECT Column1, Column2 FROM TableName ORDER BY Column1 DESC LIMIT 50Valori contenuti nelle tabelle di database.Nodo di progettoSELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE "Motor%"Valori di attributi o proprietà di tutti i nodi figlio diretti.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- (Opzionale) Specificare il tipo degli elementi da visualizzare nell'oggetto impostandoItemKind.SUGGERIMENTO:La proprietàItemKindviene impostata automaticamente con il tipo di oggetto/variabile riconosciuto tra i nodi figlio.Per esempio, se il modello è basato su un nodo cartella che contiene diverse istanze di un tipo di oggettoMotor,ItemKindviene automaticamente impostata con il riferimento al tipoMotor. In questo caso, i valori visualizzati sono gli attributi o le proprietà di istanze diverse (Motor1,Motor2,Motor3e così via).
- Configurare le etichette del grafico creando un collegamento dinamico traEtichettae un argomento variabile (ad esempio,@BrowseName).
grafico istogramma
Fornire un feedback