Configurare le impostazioni locali di sessione e di fallback

Impostare le impostazioni locali della sessione per determinare la lingua per il testo, il formato o i dati e il sistema di misura per i valori. Le impostazioni locali della sessione a runtime sono basate sulle impostazioni locali dell'utente o sull'oggetto
Sessione UI
.
Se non sono presenti impostazioni locali per l'utente o l'oggetto
Sessione UI
, il progetto utilizza le prime impostazioni locali nella proprietà
Impostazioni locali
. Configurare le impostazioni locali di fallback nel caso in cui le impostazioni locali della sessione definita dall'utente non siano configurate a runtime o la traduzione non sia disponibile per le impostazioni locali di una sessione.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare il nodo del progetto.
  2. In
    Proprietà
    , espandere
    Localizzazione
    , quindi in
    Impostazioni locali
    digitare una o più impostazioni locali separate da virgole. Ad esempio: it-IT, Fr-FR, en-US.
    SUGGERIMENTO:
    FactoryTalk Optix Studio
    aggiunge una colonna nella tabella
    Editor delle traduzioni
    dell'oggetto
    DizionarioDiLocalizzazione
    per ogni nuova serie di impostazioni locali.
  3. In
    Impostazioni locali di fallback per traduzioni
    , immettere altre impostazioni locali separate da virgole, ad esempio: it-IT, Fr-FR ed en-US.
SUGGERIMENTO: A runtime,
FactoryTalk Optix
utilizza le prime impostazioni locali nella proprietà
Impostazioni locali
impostata per il progetto o le impostazioni locali impostate per l'utente corrente. Se l'elenco delle impostazioni locali contiene un'impostazione locale non supportata o non è presente una traduzione in
DizionarioDiLocalizzazione
, il progetto utilizza la prima impostazione locale di fallback.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal