Nodi di progetto
Utilizzare
Vista progetto
per creare e gestire nodi e cartelle nel progetto.Vista progetto
Vista progetto
contiene una struttura ad albero composta da nodi. I nodi sono oggetti e variabili organizzati in cartelle. Ogni cartella dispone di un'icona dedicata e un menu contestuale. Il menu contestuale visualizza gli oggetti che è possibile creare nella cartella. Qualsiasi sottocartella creata visualizza le stesse opzioni della cartella su cui si basa. È possibile creare più versioni di una cartella.
SUGGERIMENTO:
Cerca la
Vista progetto
per trovare i contenuti senza dover esplorare ed espandere le cartelle. Dividere la Vista progetto
per visualizzare contemporaneamente più aree del progetto.Per ulteriori informazioni sul pannello
Vista progetto
, vedere Vista progetto.Tipi di nodi
I nodi di progetto includono diversi tipi di oggetti, istanze di oggetti e variabili. Per ulteriori informazioni su come creare, eliminare, rinominare e gestire diversi tipi di nodi, vedere:
vista progetto
Fornire un feedback