Configurare un editor di ricette
È possibile aggiungere un widget editor di ricette selezionandolo dalle librerie e modificando le relative proprietà.
SUGGERIMENTO:
È possibile sviluppare una propria soluzione di gestione delle ricette. Per ulteriori informazioni, vedere Personalizzazione dell'editor ricette.
Prerequisiti
- Per configurare un editor di ricette
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Librerie
- InLibrerie:
- SelezionareWidgets.
- TrascinareEditor di ricettenella cartellaUIinVista progetto.
- SelezionareChiudi.
- InVista progetto, fare doppio clic suEditorDiRicette.L'anteprima del widget viene visualizzata nell'editor.
- Nel riquadroProprietà, nella proprietàSchemaRicetta, selezionare un oggettoSchema ricetta.
- InVista progetto, configurare automaticamente gli oggetti grafici e i collegamenti dinamici utilizzati per assegnare valori agli ingredienti a runtime facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'oggettoEditorDiRicettee selezionandoEsegui Setup.
Gli ingredienti vengono visualizzati nel widget.
Effettuare una delle seguenti operazioni:
Fornire un feedback