Ruoli

I ruoli identificano le responsabilità di utenti e gruppi. I ruoli in genere creano profili di sicurezza.
SUGGERIMENTO: Definire una serie di ruoli per utenti e gruppi che hanno responsabilità diverse. Ad esempio, creare un ruolo Amministratore, un ruolo Operatore e un ruolo Ospite, quindi assegnare utenti e gruppi al ruolo applicabile. È possibile mostrare o nascondere oggetti grafici e pagine per ruoli specifici a runtime. Vedere Configurare la protezione per il contenuto a runtime.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal