Oggetto sistema

L'oggetto
Sistema
fornisce la configurazione di rete per il sistema tramite le impostazioni di rete e IP. Aggiungere l'oggetto
Sistema
per accedere alle impostazioni del sistema come data e ora e indirizzi IP delle interfacce di rete a runtime oppure per riavviare il sistema.
Aggiungendo l'oggetto
Sistema
al progetto vengono visualizzate automaticamente le categorie di proprietà
DataEOra
,
Dispositivo
,
Visualizzazione
e
Applicazione
. Associare queste proprietà alle variabili utilizzando il browser Collegamento dinamico.
A runtime, le proprietà dell'interfaccia di rete vengono aggiunte automaticamente alle proprietà dell'oggetto
Sistema
e visualizzano le impostazioni correnti. Ad esempio, se il sistema dispone di un'interfaccia di rete LAN configurata con due indirizzi IP aggiuntivi, a runtime, le proprietà dell'oggetto
Sistema
contengono una categoria
Interfacce di rete
con indirizzi IP aggiuntivi per la rete LAN.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal