- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Crear un diseño vertical
La definición del diseño vertical es necesaria para distribuir los elementos gráficos generados automáticamente de la manera esperada.
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, establezcaAlineación horizontalenDerecha.
- EstablezcaAlineación verticalenEstirar.
Entregue su opinión