Crear un método OPC UA

Cree un método OPC UA y después edite su código en un editor de código externo.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  1. Para crear un método OPC UA
  2. En el panel , haga clic con el botón derecho en
    NetLogic
    y seleccione
    Nuevo
    NetLogic de tiempo de ejecución
    .
  3. Haga clic con el botón derecho en
    NetlogicDeTiempoDeEjecución
    que ha creado y seleccione
    Nuevo
    Método
    .
    Se abre el editor de código externo. El código siguiente se agrega a NetLogic:
    [ExportMethod] public void MethodName() { }
  4. (Opcional) Cambie el nombre del método en C#.
Desarrolle el código del método.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal