Establecer el editor de código predeterminado

Establecer el editor de código predeterminado

Se recomienda utilizar
Visual Studio®
2022 o Visual Studio Code como editor de código predeterminado.
CONSEJO: Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
Requisitos previos
Descargue e instale el editor de código preferido.
  1. Para establecer el editor de código predeterminado
  2. En
    FactoryTalk Optix Studio
    , seleccione
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    .
  3. En el menú desplegable
    Editor de código preferido
    del cuadro de diálogo, seleccione una opción.
    CONSEJO: La opción
    Automático
    establece Visual Studio como el editor predeterminado. Si Visual Studio no está disponible, Visual Studio Code se utiliza como el editor predeterminado en su lugar.
  4. Reinicie
    FactoryTalk Optix Studio
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal