Configurar un botón retardado

  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en la carpeta que contendrá el botón y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Botón retardado
    .
    Por ejemplo, agregue el botón en
    MainWindow (type)
    .
  2. (Opcional) En
    Vista del proyecto
    , pase el cursor por encima del botón, seleccione
    Edit
    y escriba el nombre nuevo del botón.
  3. (Opcional) En
    Propiedades
    , ajuste el aspecto del botón:
    • Aspecto
      . Ajuste la visibilidad, el estado, la opacidad, la rotación, el color de fondo y el estilo del botón.
    • Tamaño y diseño
      . Ajuste el tamaño y la posición del botón en el proyecto.
    • Texto y fuente
      . Introduzca el texto que se mostrará en el botón y ajuste el estilo del texto.
    • Imagen
      . Incluya un icono dentro del botón y decida dónde colocarlo en relación con el texto del botón.
      CONSEJO: Seleccione
      Examinar
      y, a continuación, seleccione
      Importar archivo(s)
      para agregar una imagen al proyecto o seleccione una imagen existente en el proyecto. Establezca
      Posición de imagen
      para alinear la imagen en relación con el texto del botón.
  4. En
    Eventos
    , cree vínculos dinámicos entre eventos específicos y métodos que se vayan a ejecutar.
    Para obtener más información sobre los eventos disponibles, consulte Botón retardado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal