- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Iniciar la depuración en el equipo remoto
Implemente la aplicación en tiempo de ejecución en el equipo remoto e inicie el proceso de depuración en el equipo de desarrollo.
Requisitos previos
- Cómo iniciar la depuración en el equipo remoto
- En la barra de herramientas principal, seleccioneAbrir solución .NET.Se abre el editor de código externo predeterminado.CONSEJO: Rockwell Automation recomienda utilizarVisual Studio®2022 oCódigo de Visual Studiocomo editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
- DesdeFactoryTalk Optix Studio, implementeFTOptixApplicationen el dispositivo de destino.Para obtener más información, consulte Implementar una aplicación FactoryTalk Optix.
- EnVisual Studio, configure e inicie el proceso de depuración.Conectarse al proceso con esta configuración:
- ConnectionType. Predeterminada.
- ConnectionTarget. El nombre y el puerto obtenidos durante la realización del procedimiento Preparar el equipo remoto para la depuración.
- Available Process. FTOptixRuntime.exe.
Entregue su opinión