Depurar NetLogic de forma remota con Visual Studio

Depurar NetLogic de forma remota con Visual Studio

Con
Visual Studio®
, puede depurar remotamente un NetLogic de tiempo de ejecución en sistemas Windows.
CONSEJO: No es posible depurar remotamente en HMI por motivos de seguridad. Para obtener más información acerca de la depuración remota, consulte Depuración remota - | Visual Studio (Windows) Microsoft Learn.
Requisitos previos
  • En el equipo de desarrollo, descargue
    Visual Studio
    y establézcalo como editor de códigos predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  • Asegúrese de que el equipo de destino y el equipo de desarrollo estén conectados a la misma red.
  1. Para depurar remotamente un NetLogic en tiempo de ejecución
  2. Configure el equipo remoto de Windows como destino en
    FactoryTalk Optix Studio
    . Consulte Agregar un dispositivo de destino.
  3. Detenga el proceso de depuración, edite el código y repita el procedimiento.
    CONSEJO: Para detener el proceso de depuración remota, cierre la aplicación de escritorio Remote Debugger o detenga la depuración en
    Visual Studio
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal