Crear un objeto de contexto para el cuadro de diálogo

Crear un objeto de contexto para el cuadro de diálogo

Un objeto de contexto le permite reutilizar el mismo tipo de diálogo en diferentes paneles y para diferentes propósitos.
  1. Cree el objeto de contexto:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      UI
      y seleccione
      Nuevo
      Modelo
      Objeto
      .
    2. Pase el cursor por encima del objeto, seleccione
      Edit
      y escriba
      ConfirmationDialogContext
      .
  2. Convierta el objeto de contexto en un tipo de objeto:
    1. En
      Vista Tipo
      , haga doble clic en
      Interfaz de usuario
      .
    2. En
      Vista del proyecto
      , arrastre
      ConfirmationDialogContext
      hacia el panel
      Vista Tipo
      .
      En
      Vista del proyecto
      , aparece
      ConfirmationDIalogContextType (type)
      .
    3. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      ConfirmationDialogContext
      y seleccione
      Eliminar
      .
  3. Configure el tipo de objeto de contexto:
    1. En
      Vista del proyecto
      , seleccione
      ConfirmationDialogContextType (type)
      .
    2. En
      Propiedades
      , en la parte superior, seleccione
      Add
      y seleccione
      Variable
      .
    3. Pase el cursor por encima de la variable, seleccione
      Edit
      y escriba
      Message
      .
    4. Seleccione
      Int32
      y seleccione
      LocalizedText
      .
      CONSEJO: Si no aparece la opción requerida, active la casilla
      Mostrar todo
      .
    5. Quite el valor de la variable
      Message
      .
    6. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      ConfirmationDialogContextType (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Invocación de método
      .
    7. Pase el cursor por encima de la invocación del método, seleccione
      Edit
      y escriba
      OnConfirm
      .
    8. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      ConfirmationDialogContextType (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Invocación de método
      .
    9. Pase el cursor por encima de la invocación del método, seleccione
      Edit
      y escriba
      OnCancel
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal