Agregar Suscriptor de MQTT

Configure un Suscriptor de MQTT para suscribir mensajes al Agente MQTT sobre un tema definido. Si un cliente se suscribe a un tema, recibe todos los mensajes que el agente reenvía para ese tema.
CONSEJO: El suscriptor puede recibir variables de otros clientes de
FactoryTalk®Optix
y de otros clientes utilizando el formato admitido.
  1. En la Vista del proyecto, haga clic con el botón derecho en
    Cliente MQTT
    y seleccione
    Nuevo
    Suscriptor de MQTT
    .
  2. En , vaya a
    Suscripciones
    Suscripción1
    y configure:
    Suscripciones
    Suscripción de JSON predeterminada
    - El formato de carga útil esperado es JSON predeterminado. Debe definir una carpeta con variables que el suscriptor modificará con valores de la carga útil.
    Suscripción de texto sin formato
    - El formato de carga útil esperado es Texto sin formato. Debe definir una
    Variable para escribir
    y agregarle un vínculo dinámico a una variable que el suscriptor modificará con el valor de carga útil.
    Tema
    Un tema único en un agente para suscribirse.
    QoS
    Calidad de servicio (QoS) de MQTT define la garantía de que se entregue un mensaje específico (0, 1, 2).
    0
    : como máximo una vez (es posible la pérdida de mensajes).
    1
    : al menos una vez (garantiza la entrega del mensaje con posibles mensajes duplicados).
    2
    : exactamente una vez (garantiza la entrega del mensaje sin duplicación).
En la
Vista del proyecto
, en la carpeta
MQTT
, aparece el objeto
Suscriptor de MQTT
configurado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal