- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Agregar elementos de interfaz de usuario predefinidos
Agregue un formulario de acceso, una etiqueta de nombre de usuario y un reloj NetLogic desde las bibliotecas de plantillas.
- En la barra de herramientas, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- Agregue y configure el formulario de inicio de sesión:
- EnBibliotecas, busqueLogin Form.
- EnComponentes, arrastre elFormulario de inicio de sesiónhaciaMainWindow (type)enVista del proyecto.
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreUsuariosy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Agregue y configure la etiqueta del nombre de usuario:
- EnBibliotecas, busqueUsername Label.
- EnComponentes, arrastreEtiqueta de nombre de usuariohaciaMainWindow (type)en el panelVista del proyecto.
- Agregue NetLogic del reloj:
- En la ventanaBibliotecasbusqueClock.
- EnComponentes, arrastreReloja la carpetaNetLogicen el panelVista del proyecto.
- En la ventanaBibliotecasseleccioneCerrar.
Entregue su opinión