Animar un objeto gráfico
Agregue y configure propiedades de animación numérica, secuencial o paralela para animar un objeto.
CONSEJO:
Las animaciones no cambian los valores reales de las propiedades de los objetos y son mucho más eficaces que confiar en scripts o etiquetas para controlar los valores de propiedad. Para ver ejemplos de animación, descargue, extraiga y abra el proyecto desde AnimationsExample.zip.
- En laVista del proyecto, seleccione el objeto que desee animar.
- EnPropiedades, en la parte superior, seleccioney, a continuación, seleccione:
- Animación de número. Anime objetos cambiando el valor a otro valor en un tiempo específico.
- Animación secuencial. Anime objetos con una transición sencilla en el modo en serie.
- Animación paralela. Anime el objeto con una transición sencilla en el modo paralelo.
CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en una propiedad compatible con animaciones y seleccionar. - (Opcional) Para combinar diferentes animaciones para el mismo objeto, repita 2.
- Configure las propiedades de animación. Consulte Propiedades de animación.
animate
Entregue su opinión