Agregar una pluma de polígono
Agregue una pluma de polígono para visualizar la distancia entre los valores de una variable de matriz.
Requisitos previos
- Agregar una pluma de polígono
- EnVista del proyecto, seleccione o cree una variable de matriz del tipo de datos.Para obtener más información, consulte Variables.Por ejemplo, cree una variable del tipo de datos Número[2,3].
- EnVista del proyecto, seleccione o cree un objetoGráficoDeXY.
- EnPropiedades, junto aPlumas, seleccioney elijaPluma de línea de polígono.
- Cree un vínculo dinámico entreMatriz de puntosy la variable de matriz.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
polygon
Entregue su opinión